This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:ADC3562的最佳 FDA

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3562, ADC3662, THS4541, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466821/ths4561-best-fda-for-adc3562

器件型号:THS4561
主题中讨论的其他器件:ADC3562ADC3662THS4541

工具与软件:

您好!

您能否为 ADC3562提供出色的 FDA 以满足以下条件?

FDA 的电源电压为5V。
FDA 将单端输入转换为 ADC 的差分输出。
输入范围为0V 至1.6V。

此致、Taki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takigasaki-San、

    是的、我可以为 FDA 提供驱动 ADC3562的建议。

    虽然我会更具体地研究您的共享详细信息、但我想展示 THS4541、它用于双通道 ADC3662的 EVM (ADC3562与单通道相同)。  THS4541是我们的一款常用宽带宽运算放大器、采用5V 电源、支持单端转差分连接。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:
    感谢您的快速响应。

    我知道 THS4541是其中一个候选器件。  我将详细介绍该要求。  

    THS4561是否可以成为候选项之一?  ADC3562具有25Msps 功能。  我觉得 FDA 不需要高带宽...

    此致、Taki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki-San、

    是的、我们可以考虑这里的 THS4561。  客户设计/项目时间表是什么?  我可能会通过电子邮件与您分享信息。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:

    我将通过电子邮件与您讨论

    此致、Taki