This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:20V 以上的共模

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467968/opa991-common-mode-above-20v

器件型号:OPA991

工具与软件:

您好!

只想确认共模电压偏移在20V 及以上范围内将保持平坦吗?   

我们将以36V 的输入电压运行。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    您的问题的答案有点复杂:

    1. 您看到的偏移跳变是由于从 P 沟道 MOSFET 切换到 N 沟道 MOSFET 所致。  运算放大器可以通过此开关实现从负电源轨到正电源轨的共模范围。  高于和低于转换时、偏移将相对平坦。  我所说的"相对平坦"是指偏移信号上有一个非常小的斜率(即使在您从图中看到的情况下也是如此)。
    2. 转换点在距离电源轨2V 的位置出现。  确实如此 不会 始终在20V 时发生。  在图中所示的电源电压为 ±20V、转换发生在+18V。  如果您有一个40V 电源、转换将在38V 时发生。
    3. 运算放大器输入和输出摆幅限制 详细介绍了该主题。

    希望这对您有所帮助。  此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢艺术,有道理。

    您能提醒我曲线中的不同颜色吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    不同的颜色只是为了帮助区分曲线。  每个曲线代表一个器件(一个样本)。  如果您查看多条曲线、您会注意到某些曲线具有更大的转换和不同的偏移水平。   本数据表中的图形似乎表示大约10或15个样本。  通常、表征中包含更多的器件、但很难读取显示数百个器件的曲线。

    此致、艺术