This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A-Q1:CMRR

Guru**** 2500905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467806/ina296a-q1-cmrr

器件型号:INA296A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我认为 INA296没有增强型 PWM 抑制功能、但 CMRR 为高电平。 为什么在50kHz 时与 INA241没有区别?

您能告诉我 CMRR 有什么优势吗?

此致、

Kento  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    这是开关频率(50kHz)吗?  当存在类似来自 PWM 的 VCM (电压共模)瞬态时、输出可能会发生变化。  如果输出端有滤波器、则可能没有看到改善。

    下面是 VCM 上从0V 到50V 转换的示例、因为它会影响输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐藤山

    增强型 PWM 抑制专门使用 高 dV/dt 开关共模 电压进行设计-例如、在直接 与电机内联的三相电机上测量相电流时。  在此类应用中、共模是在接地和总线电压之间非常快速地切换。  这正是哈维尔在上文所述的问题。

    CMRR 规格用于确定当共模电压与电气特性表中指定失调电压时的电压不同时预期的附加失调电压误差。  有关这方面的更多信息、请观看我们 的 TIPL 视频:共模抑制比。  交流 CMRR 与缓慢变化的共模电压(而不是有意开关共模电压)有关。

    对于直列式电机应用、您基本上具有两个不同的失调电压-一个是共模为接地时、另一个是共模为总线电压时。 您 可以根据 CMRR 计算这两个值、如视频中所述。