This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA204:±5V 电源的输入共模范围

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA855, PGA204, ADS131M08, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468284/pga204-input-common-mode-range-for-5v-supply

器件型号:PGA204
主题中讨论的其他器件: ADS131M08、PGA855、 INA851

工具与软件:

您好!

PGA204的数据表指出、该器件可在低至±4.5V 的电源下运行、适用于电池供电系统。 但规格是针对±15V 电源给出的。

使用±5V 电源运行 PGA204是否明智? ±5V 电源的输入共模范围是多少?

此致、

Emre Oguz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emre 您好!  

    感谢您发布在 e2e 上、PGA204取自1993年 、没有更现代的可编程增益仪表放大器数据表的细节级别。  

    要回答您的问题、输入共模电压范围是根据所用电源的上下文给出的:  

    提供的电源为 ±15V、典型的输入共模范围为 ±12.7V、因此可以将其解释为(V-)+ 2.3V 至(V+)- 2.3V。  
    如果电源低至 ±4.5V、则预期共模电压为 ±2.2V。  

    请注意、输出也受电源余量的限制:  

    您的系统中的预期输入电压范围、所需输出摆幅和可用电源是多少? 如果此器件没有提供解决方案、我可以帮助推荐另一款器件。  

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    感谢您的讲解。 这意味着、根据我的理解、我将在±5V 时获得±2.7V 的输入共模范围。

    我正在处理电阻分压器网络和 ADC 之间的信号链。 之后、电阻分压器电压在1mV 到几伏交流电压(50Hz 或60Hz)之间变化。 您可以将该电路视为精密交流毫伏电压表。 精度水平将低于0.1%。

    我计划使用 ADS131M08、这就是我尝试保持较低电源电压电平的原因。 对于 mV 范围、我可能需要1000到4000个增益水平。 如果可能、我希望在 ADC 之前保持信号链完全差分。

    如果您有任何采用新一代 PGA 的解决方案、我将不胜感激。

    此致、

    Emre Oguz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emre 您好!  

    对于 ADC 之前的全差分信号链、我建议使用 PGA855。 还有一个仪表放大器版本、即 INA851。  

    PGA855受限于以下增益:1/8。 1/4、1/2、1、2、4、 8和16。 INA851使用外部增益设置电阻器提供了1/5至10,000的增益。

    集成增益设置电阻器(PGA855)的好处是、器件内的所有电阻器都以相同的方式漂移、更容易在温度范围内实现更高的精度。 要与 INA851实现相同的效果、需要低 PPM 电阻器。 如果您使用多路复用器、PGA855还允许实时更改增益、这一点可通过 INA851实现。  

    如果您想进一步使用 PGA855、我建议您使用产品页面 https://www.ti.com/tool/download/PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC 上的 I/O 计算器

    在下一个场景中、我对 ADS131M08做出了一些假设、AVDD = 3V、AGND = 0V。 因此、以下是模拟输入限制:  

    由于 PGA855的范围将介于1mV 和几伏之间、因此我们必须使用可用的最高增益(PGA855)、即1mV 时的16V/V。 如果我们使用 ADC 内部的最高增益(128V/V)、则 ADC 的可用输入范围是 VAINxP/N = 1.2V 至-1.3V。  

    如果 PGA855按以下方式设置 、这可以实现:Vs = LVS =±5V、VOCM = 0V。 PGA855的预期输出电压如下所示、我已经标记了 ADC 输入限值。  

    您可以看到、在~ ±150mV 输入差分电压后、要么降低128V/V 的 ADC 增益、要么需要降低16V/V 的 PGA 增益。  

    无论哪种方法、mV 范围内的组合增益为16V/V x 128V/V = 2048V/V

    如果您希望我再次检查另一个极端(几伏)。  

    总之、我推荐 PGA855。
    如果您对 INA851提供的灵活性更感兴趣、请告诉我、我将把这个主题转给我的 INA 同事。  

    祝你一切顺利!
    Carolina