This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:输入二极管-绝对最大电流?

Guru**** 2996340 points

Other Parts Discussed in Thread: TS321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468574/lm2904b-q1-input-diodes---absolute-maximum-current

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:TS321

工具与软件:

输入(到 V-)二极管的电流限制是多少? 数据表中指定了电压、但没有指定电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第9.3.3节说明:

    如果任一输入低于 V–超过0.3V、则输入电流应限制为1 mA、并且输出相位未定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是绝对最大额定值吗? 如果是这样、为什么不加入 第7章. 技术规格的影响。   "应该"一词不涉及法律责任,而是一个建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    此器件没有 ESD 二极管 (请参阅图9.2)。  某些较旧的通用器件属于这一类别。  如果查看绝对最大值表(表7.1)、您将看到绝对最大额定值不像大多数器件那样基于电源、而是基于绝对电压(-32<差分 <<+32V 和-0.3Vin <+40)。  请注意、负限值是一个二极管限值、但这不是 ESD 二极管、而是基板二极管。  超过这些电压会损坏器件。  您可以查看 TS321了解有关电流的更多详细信息、因为它具有类似的输入结构。  电压额定值基于击穿电压、不会开启 ESD 结构。

    此致、艺术