This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:OPA593对 E/D 的响应时间

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468683/opa593-opa593-response-time-to-e-d

器件型号:OPA593

工具与软件:

 OPA593对 E/D 引脚变化的响应速度有多快? 我希望生成500us 电流脉冲(使用通过 OPA593实现的 Howland 泵)、并考虑使用 E/D 引脚来打开/关闭输出、而不是在输入端执行某些操作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cezar:  

    有趣的想法是、只要您可以在禁用时将输出置于 Hi-Z、此方法就应该有效。  

    E/D 引脚在激活输出级时仍将有一些延迟、如下表所示:

    此外、放大器还需要一些时间才能恢复线性运行状态。  

    图6-71有助于了解典型响应的外观:  

    请注意、在从一个状态转换到另一个状态期间、该启用/禁用电路可能具有未定义的输出。 您可以在图6-71中看到 OPA 输出被禁用时的短暂瞬态。

    总而言之、是的、这种方法可能适用于一些短脉冲。 实际上、E/D 延迟应始终比仅使用输入级来更改输出信号慢。 为了获得最快的响应、我要使用 VID 中的变化来创建脉冲。  

    谢谢!

    Jacob