This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV387:关于 TLV387的输出摆幅限制。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468214/tlv387-regarding-output-swing-limits-of-tlv387

器件型号:TLV387

工具与软件:

尊敬的支持部门:

TLV387的数据表指定了在 Ta=-40'C 至+125'c 下30mV 的输出摆幅限值

1.然而,在这种情况下,线性度和输出负载是多少? 这是因为高线性输出摆幅是单独定义的。

2.在负载为10k 和2K 时、请告知输出摆幅限制在 Ta=-40°C 至125°C 之间。

3.还建议在点2的情况下 AOL 是什么

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.表格不是很清楚。 默认测试条件为 RL = 10 kΩ。 因此、对于 10 kΩ 负载、您可以具有相对于电源轨75mV 的摆幅、对于2 kΩ、可以具有150mV 的摆幅。 线性度较差时、 10 kΩ 为30mV、2 kΩ 为75mV 。

    2.规格适用于 10 kΩ。 没有有关2 kΩ 的信息 、但 10 kΩ 的25 °C 和 FULL-Ta 值是相同的、因此它们对于2 kΩ 也可能是相同的。

    3、Aol 规格对于整个 Ta 范围是115dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    30mV (相对于电源轨)时、输出晶体管完全为三角形、因此具有非线性特征、其 Ron 控制摆幅。  
    10k (默认值)和2k 负载的线性度及输出摆幅均在 AOL 规格下定义、具体请参阅下文。

     负载为10k 和2k 时、每个电源轨100mV 和150mV。

    3.整个温度范围内的最小 Aol 为115dB -见下文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    感谢提供这些额外信息、因此10K 和2K 在-40°C 至125°C 下的限值应分别为100mV 和150mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。