This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858-Q1:OPA858-Q1

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1458139/opa858-q1-opa858-q1

器件型号:OPA858-Q1

工具与软件:

   

主题 :需要澄清±2.5V 电源时 PDbar 引脚的行为

大家好!

我正在使用[OPA858-Q1]、对 PDbar (断电)引脚有疑问。

数据表提到、要正常运行、PDbar 引脚必须连接到正电源。 然而、在"断电"部分下、±2.5V 电源时的行为似乎有所不同。

  1. 在±2.5V 电压下运行以启用运算放大器时、PDbar 引脚应连接到什么?
  2. 有人能解释一下这种行为背后的原因吗?
  3. 如果我们将 PDbar 提供给正电源、输入反相终端的电压是否会发生任何变化?

我感谢您提供任何关于阐明这一点的见解或参考资料。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    行为没有差异。 请解释究竟是什么不同。

    1.+2.5 V

    2.高电平=启用;低电平=断电。

    3.否(除非有反馈电阻器将其连接到输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当第三点有反馈电阻器连接输出到输入时 ,它如何通过改变 PDbar 引脚电压来改变运算放大器反相输入引脚的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PD 引脚为低电平时、输出被禁用、因此没有电流流过反馈电阻器。 (但电阻器仍将输入连接到输出负载。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi、您好!

    清楚表明  在启用器件时、由于为 PD 引脚供电、您在输入节点上不会看到任何电压变化。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么为什么我有一些电压在反相终端(0.1V),即使我没有施加输入,它的开路在输入侧和一个反馈电阻值1KOhm 有连接到输出从反馈,非反相终端是接地 ,输出是0.760V 没有应用任何输入. 我观察到的是反相端子电压随着运算放大器的电源电压的变化而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi、您好!

    您能否分享一下该器件在您突出显示的此配置中具有的电源以及所使用的 Rg 电阻器? 相关电路的原理图或快速图有助于更清楚地了解其具体设置。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路图、在未指定 Vin 的情况下、使用万用表测量时、反相端子的电压也为0.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi、您好!

    感谢您的参与。 为了确认、您提到将同相输入设置为接地。 在该电源配置中、您将超出输出电压范围、因为您预计输出将为~0V、但输出只能低至~1.05V。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复团队,实际上当我连接我的非反相端子接地,在这种情况下,我观察到0.1V 在输入反相引脚的运算放大器,并在这种配置与共模电压 VCM = 1V 结果是这样的  

    其中偏置电流和偏移电压不匹配,当我的反馈电阻是10Meg 与 Rg=1MEG 与相同的 VCM =1V 我的输出卡在2.05V 和它没有改变,即使我改变我的输入.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试直接提供输入电流没有给这个电阻 Rg 和电压输入,在这种情况下,我也没有得到预期的结果 ,它偏离了原始值。您能告诉我为什么我面临这个问题与这个运算放大器 SIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi、您好!

    结果与我们预期的结果有关、因为您遇到输出限制。 至于偏置电流和失调电压不匹配、您是尝试以这种方式采集此数据吗? 采集.4pA 的偏置电流非常困难、这可能是您没有看到预期结果的原因。 至于失调电压、该器件数据表会在非常具体的电路条件下捕获并保证失调电压值。 偏离该配置将产生不同的失调电压。 在尝试增大反馈电阻器时、您可能会遇到器件现在不稳定的全新情况。 我们已经看到、由于器件不稳定、器件输出错误的直流信号。 使用如此大的值(如10MEG)可能会导致您看到此问题。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在从 SMU 捕获偏置电流的数据、偏置电流可以捕获到高达 PA。那么、它不适用于高值的反馈电阻器吗? 我之所以 GΩ 这款放大器、是为了实现1M Ω 的跨阻增益。 对于如何在此配置下有效使用这款运算放大器、您有什么建议吗? 您能为这个问题团队提供帮助吗?