This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA699M:THETAJC 信息

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA699M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468347/opa699m-thetajc-information

器件型号:OPA699M

工具与软件:

我要从外壳底部查找 THETAJC、从外壳顶部查找 THETAJC。  这些信息是否可用?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我看到 OPA699M 已经具有 theta-jc 等级:

    此器件属于军用级、具有根据 MIL-STD-883方法1012.1建模的热性能:

    e2e.ti.com/.../MilStd883M1012_5F00_IC.pdf

    是否有满足采购或评估要求的 JC-TOP 和 JC-Bottom 的特定请求?  我很乐意在需要时提供这种支持。

    感谢您深入了解 OPA699M。  如果您需要离线讨论项目详细信息、我可以安排电子邮件交流。

    请告诉我您想要做或要求什么。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的快速响应和 THETAJC 信息。  我在查看非军用数据表时是错误的。  此时,我将移动 fwd 没有 jc-top。  我的组件耗散的功率相对较低、希望不需要额外的散热路径。

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    如果您需要更多建议或帮助、请联系我们。

    我可参与放大器支持和原理图/PCB 讨论。

    此致!

    ALEC