This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA740B:I2C 挂起时该怎么办

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468510/ina740b-what-to-do-if-i2c-hangs

器件型号:INA740B

工具与软件:

您好!

如果主机 CPU 和 INA740B 之间由于某种原因无法通过 I2C 进行通信、是否能够复位该器件的 I2C 总线?
我们的客户假设无法通过 I2C 命令进行复位。
我想有些 IC 会在连续发送0或1时复位、但此 IC 是否会这样?
没有硬件复位引脚、因此请告诉我是否有方法处理此问题。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    我将对此进行回顾、并会尽快作出回应。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    很抱歉周末延迟。

    INA740B (和我们的许多其他功率监视器)可以通过 SMBus 超时(时钟保持低电平达35ms 以上)进行复位、此超时遵循 SMBus 3.0传输协议。 请参阅数据表的第6.5节。

    如有任何其他问题、请重新发布。

    此致、

    Peter