This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:输出精度

Guru**** 2608265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468769/ina296a-output-accuracy

器件型号:INA296A

工具与软件:

专家、您好!

您能帮助我了解输入失调电压如何影响输出精度吗? ±数据表指定的最大值为 µV 15k Ω-该值是否会随时间的推移保持一致、还是会发生变化?
如果该噪声随时间变化、我的理解是它可能会在输出电压中引入高达0.6mV 的噪声。 您能否确认此假设是否正确?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenna:

    如果您在数据表中指定的条件下操作 、 则输出端的偏移电压将只是数据表中列出的偏移电压乘以器件增益。

    例如、 A1版本、VOS =±5uV、增益= 10V/V -->输出端的偏移电压= 5uV * 10V/V = 50uV

    不过、如果您在与列出的 Vs 或 VCM 不同的条件下运行、则需要考虑 PSRR 和 CMRR。

    如需更多帮助、您可以下载并使用错误计算器工具: https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL 

    此致!

    Holly