This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237-Q1:用于汽车的电池电压监控器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA239, INA237-Q1, INA228, INA238, INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468922/ina237-q1-battery-voltage-monitor-for-automotive

器件型号:INA237-Q1
主题中讨论的其他器件: INA228、 INA238、 INA237、INA229 、INA239

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找一种 IC 来为汽车应用监测电池电压。

 问题1。  请推荐使用合适的 IC 来监测汽车48V 电池电压(24V 至54V)。

 问题2: 如果未使用 INA237-Q1的 IN+/-引脚、请告知我们推荐的引脚连接。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    下面是我对您的问题的回答:

    问题1。 以下是我们拥有的可测量54V 及更高 VBUS (所有这些产品都能够高达85V)的电流检测产品:

    • I2C.
      • 20位
        • INA228 (最高精度/准确度)
      • 16位
        • INA238
        • INA237 (精度/精度低于 INA238)
    • 特性
      • 20位
        • INA229 (与 INA228精度/精度相同)
      • 16位
        • INA239 (与 INA238的精度/精度相同)

    问题2: 如果不使用 IN+和 IN-引脚、建议的连接是将 IN+连接到 IN-、并将两者连接到 GND。 不过、如果需要、可以将其保持悬空。

    此致、

    Mitch