This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:源信号的最大阻抗(电阻)应该是多少、从而使 AMC1200获得大部分的源电压? 谢谢。

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468451/amc1200-what-should-be-the-maximum-impedance-resistive-of-the-source-signal-that-will-result-in-the-amc1200-getting-most-of-the-source-voltage-thanks

器件型号:AMC1200

工具与软件:

我们要通过两个分压器网络(每个输入 VINP 和 VINN 各一个)将 AMC1200与差分电压源连接起来。 因此、基本而言、如标题所述、我需要知道源信号的最大阻抗、以便能够相应地选择分压电阻器。

这是一个符号图、电压源代表负载电阻器上的压降(由电流源供电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将取决于您希望流经电阻分压器的电流大小及其消耗的功率。  

    这会在电阻器成本和额定电压之间产生折衷。