This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9021:当环境温度发生变化时、您是否有 Pon 参数的任何变化趋势数据?

Guru**** 2947790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466355/tlv9021-do-you-have-any-shift-trend-data-of-pon-parameter-when-ambient-temperature-is-changed

器件型号:TLV9021

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TLV9021用于其后续产品。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问
TLV9021数据表显示开通时间(Pon)典型值为20us。
他们想知道当环境温度变化时、Pon 时间如何变化
85°C 和-40°C。您有任何数据吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    很抱歉、不能与公共论坛的数据表中的数据共享之外的任何数据。

    从我所看到的总体趋势来看、 当温度下降时、PON 上升(开启所需的时间更长)。

    POR 功能对客户的系统是否至关重要? 我们最近发现、该器件的 POR 电路对电源斜坡速率很敏感;某些电源斜坡速率似乎会导致 POR 电路无法正常工作。 如果您能告诉我有关您客户要求的更多信息、我可以建议使用没有此电源斜坡速率灵敏度的 POR 替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    如果您有任何其他问题、请更新此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

    非常感谢您的回复、很抱歉回复太晚了。

    客户理解了您的意见、我们没有其他问题。

    再次感谢您、此致、
    和也。