This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA351A:INA114AU 器件标有 BB INA114AU 49ASELT、对于我们已经建立了很长时间的客户设计、其电压输出已经增加

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: INA114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468737/ina351a-ina114au-parts-are-marked-bb-ina114au-49aselt-and-are-having-increased-voltage-outputs-on-a-customer-design-that-we-have-built-for-a-long-time

器件型号:INA351A
Thread 中讨论的其他器件:INA114

工具与软件:

有没有其他人报告过这些 ASEL 组装/批次代码 Burr-Brown 部件的任何问题?

使用这些器件的电压输出增加~100mV。

这是我们多年来一直致力于为客户打造的稳定设计。

我们在电路内测试中看到了这种电压增加的情况。

我们经验丰富的 ICT 工程师已验证 ICT 机器和测试装置没有问题,所以请不要问我们如何测量等

这是一个部件问题。

假设生产日期代码是2024年9月、这是否正确?

还是2014年呢?  2004年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、  

    欢迎来到 E2E! 很遗憾您在使用 INA114进行 ICT 测试时遇到问题。 "49ASELT"的部件标记对应于2024年9月的生产日期代码。 我们尚未收到与您报告的异常行为类似的报告、但请注意、去年发布的 PCN 可能会解释器件行为的差异。 此 PCN 副本可在线 此处找到

    如果没有有关应用和使用条件的更多信息、我们很遗憾无法帮助进一步排除故障。 如果您有更多可以共享的信息(如原理图)、我们很乐意查看并提供帮助。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、新芯片确实具有更宽的输出摆幅、即、典型值现在超出了旧芯片所示的值。

    超出这些限制时、我们无法保证会发生什么情况。 因此,如果您的 ICT 试图找出实际输出摆幅限制,那么它确实会得到不同的旧模具和新模具值。 只要您的实际电路不尽量超过数据表限制、它就不会受到影响。

    您应该调整 ICT 中的预期值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,谢谢你这么详细的答复和快速的回应!