This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290-Q1:PTC 加热器控制模块中的电流检测应用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA260, TMCS1127, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469571/ina290-q1-current-sense-application-in-ptc-heater-control-module

器件型号:INA290-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226INA260AMC3302

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑 PTC 加热器控制模块中的电流检测应用。

我的客户在 TI.com 中找到了下面的图表、并且还在图表的右侧绘制了运算放大器。

我的客户想要检测 PTC 加热器本身的电流、 他们预计最大高电压大约为600V。

您能否为此目的推荐合适的器件?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    这种情况下您有许多选择。 我们基于并联的器件(INA 系列)通常无法自行处理这种高电压、但我们提供了适用于 INA226的参考设计(https://www.ti.com/tool/TIDA-00639)、允许您在最大600V 的电压下使用该参考设计。 您还可以将 INA260与此设计(https://www.ti.com/tool/TIDA-01608)一同用于浮动输入级、以便在高达1kV 的电压下运行。

    我们还提供一系列基于磁性的电流传感器(TMCS 系列)。 TMCS1100TMCS1101 具有±600V 电压隔离。 TMCS1123 和 TMCS1127  都具有5kV (RMS)隔离。

    您还可以查看我们的隔离式放大器产品系列: https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/overview.html 、例如 AMC3302。

    如果您对上述任何器件还有其他问题、敬请告知。

    此致!

    Holly