This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:AMC3330 PSpice 模型的无效器件错误

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462544/amc3330-q1-invalid-device-error-with-amc3330-pspice-model

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330TINA-TI

工具与软件:

我的问题与原始文章有点相关、因为它与 AMC3330的 PSpice 模型有关。 它是一个简单的模型、仅用于测试 AMC3330。 我正在使用 PSpice for TI。 我无法运行单个仿真、因为每次仿真都中止、并且以下是输出窗口的部分副本。

$
错误(ORPSIM-16364):子电路中的器件无效

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数


****扩展 SUBCIRCUIT X_U1.XAMP.XU1****
.param MinADel 1n
.param Tdellh{MAX (Tdlh、MinADel)}
.param Tdelhl{MAX (Tdhl、MinADel)}
.param Rdel{if (((Tdellh > 1E-15)|(Tdelhl > 1E-15))&(Rout< 1)、1、Rout
+)}
.param Ro{if (((Trise > 1E-15)|(Tfall > 1E-15))和(Rout < 1)、1、Rout
+)}
.param VoutM{(VoutH+VoutL)/2}
.param Tdmin 1p
.Param Cdel{sqrt ((Tdelhl+Tdmin)*(Tdellh+Tdmin))/(4.6*(Rdel+1U))}
.param Gdlh{sqrt ((Tdelhl+Tdmin)/(Tdellh+Tdmin))/Rdel}
.Param Gdhl{(Tdellh+Tdmin)/(Tdelhl+Tdmin)*Gdlh}
.Param Cout{sqrt (Tfall*Trise)/(2.287*(Ro+1U))}
.Param Gr{sqrt (Tfall/(Trise+Tdmin))/Ro}
.Param GF{(Trise+Tdmin)/Tfall*Gr}
.param VthH{Vthres+Vhyst}
.param VthL{Vthres-Vhyst}
X_U1.XAMP.XU1。 ·
-元
错误(ORPSIM-16316):设备无效

有人对此问题有什么想法吗? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liyu:

    我将把它取消分配给产品线。

    模型看起来像是他们刚刚以 PSpice 模型的形式发布了 TINA 模型、没有任何更改。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liyu:

    很抱歉回复延迟。  

    有关将模型从 TINA 转换为 PSPICE 请观看此视频: https://www.ti.com/video/5625983804001

    否则可以使用 TINA-TI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我面临同样的问题。