This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4211:放大器在无负载的情况下变热

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469290/ths4211-amp-getting-warm-with-no-load

器件型号:THS4211

工具与软件:

我目前正在无负载且由+/- 7V 供电的附加电路中测试 THS4211。  最初、电路板上的另一个放大器变得非常热、因此我使用热像仪检查了整个电路板。  我注意到、电路板上的 THS4211器件也变得很热(~42摄氏度)、但不如另一安培热(不稳定)。  我修复了不稳定性问题、但想知道 THS4211是否会在没有任何负载的情况下得到此温热响应?  我可能正在排除未损坏的故障。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    处于待机状态的器件仍然预热、因为它仍然 耗散静态功率。 在此电源范围内、假设在室温条件下、我们可以预计器件会升温约~45C 至~50C、因为它仍消耗19mA 的静态电流。 您是否注意到该电路中存在任何不稳定的迹象、或者其行为是否符合预期? 如果正常、待机中的温升应在此范围内。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,电路工作正常,没有振荡——感谢您的输入!