This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA846:关于 TIA 电路中的输入阻抗和相位裕度的问题(使用 OPA846)

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469081/opa846-question-about-input-impedance-and-phase-margin-in-tia-circuit-with-opa846

器件型号:OPA846

工具与软件:

大家好、我最近刚开始了解模拟电路、目前我正在设计一个简单的光电二极管放大器电路。

光电二极管的寄生电容约为20pF、我估算出运算放大器的寄生电容约为10pF。 我选择了一个反馈电阻器50kΩ 和一个0.3pF 的反馈电容器、从而允许我设计带宽约为13MHz 的 TIA 电路。

              

OPA846数据表指出差分模式输入阻抗约为6.6kΩ、但反馈电阻器为50kΩ、约为该电阻的10倍。 这会导致信号失真吗?

如果我应用分压器效应、我估计信号将衰减约-20dB。 如果我的计算结果不正确、请告知我。     

        

      

为了研究相位裕度、我在电路中添加了一个电感器和一个电容器、并进行了仿真。

这是我第一次分析相位裕度。 我想知道我是否正确地标记了探头来调查相位裕度。 如果对我的理解有任何见解或更正、我将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供所有详细信息。 我想从我这边补充几点:

    1. 对于 OPA846、反相输入电容约为3.8pF、这在数据表第3页的"输入阻抗"下提到。 使用该值、您可以准确地设计您的 TIA 电路。
    2. 您的 OPA846数据表指出差模输入阻抗约为6.6kΩ、但在该 TIA 电路中、您应仅关注输入共模阻抗。 共模输入阻抗是指每个输入端子上相对于接地的阻抗。 所以共模阻抗为4.7MΩ Ω、所以几乎不会衰减任何输入信号。
    3. 要设计此类 TIA 电路、您可以使用我们的全新 TIA 计算器工具:  Analog Circuit Design Studio 其中、您可以提供所有必需的电路参数、如带宽要求、输出电压范围、光电二极管电流+电容等 该工具还将根据用户输入建议器件/TIA、并且还具有全面的噪声分析。 我使用这种工具来设计你的电路、我觉得很好。  
    4.  (请忽略电源警告)
    5. 我看到的一个问题是、运算放大器输入偏置电流引起的误差电压为0.95V (50k * 19uA)。 我不确定您是否希望 TIA 拥有如此高的直流输出。

    请尝试使用该工具、并告诉我您有何看法。

    此致
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我还有几个问题。

    如果我通过在同相端子上为输入偏置添加补偿电阻器来修改电路、我是否能够消除输出误差电压(失调电压)?

    另外、我当前正在使用 PSpice for TI 进行仿真。 这样做是为了让大家更熟悉电路仿真。
    是否可以使用仿真此类电路 PSpice for TI

    非常感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以通过在同相端子上添加一个串联补偿电阻器来降低输入偏置电流的影响、但不能保证消除该电阻器(因为放大器可能具有一些非零输入失调电流)。  

    如果您想进一步了解补偿方案的工作原理、请参阅类似主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422066/opa2626-impedance-match-for-input-bias-current/5450476?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A595890#5450476

    是的、使用 PSpice for TI 可以仿真类似这样的电路。

    一些可用于了解 PSpice for TI 的有用资源:

    此致
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们很乐意听取您对上述工具的反馈:其可用性、准确性以及您建议的任何改进。 请告诉我们您的想法!

    谢谢

    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    我计划通过在同相端子上添加补偿电阻器来重新设计电路。

    我一直在参考视频和文件以获得指导。
    我的所有问题都已回答。 谢谢你。

    使用 PSpice for TI 来仿真光电二极管似乎不是很简单。