This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:将 XTR300/305与 AFE882H1配合使用来生成双极电流输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE882H1, XTR300, XTR117, XTR116, XTR115, XTR108, XTR110, XTR111, AFE882H1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469251/xtr300-using-xtr300-305-with-afe882h1-to-produce-bi-polar-current-output

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件:AFE882H1、、 XTR117XTR116XTR115、XTR108XTR110XTR111AFE882H1EVM

工具与软件:

我们的客户希望使用 AFE882h1生成双极电流输出(4至20mA 拉电流和灌电流)、同时使用 HART (c)调制解调器(内置在我们的 AFE882h1中)进行通信。 是否可以有人分享原理图并确认这不会干扰 HART (c)通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sohail:  

    欢迎和感谢张贴在 e2e :)  

    不建议将 XTR300/305用于 HART 调制解调器应用。 XTR300/305具有一种架构(斩波电流镜架构以减少器件偏移和切换)、会干扰 HART 通信协议、因此不兼容。  

    XTR108、XTR115、XTR116、XTR117是与 HART 兼容的2线电流变送器。  
    XTR110是一款与 HART 兼容的3线电流变送器。  

    在上述建议中、这些引脚不支持双向电流输出。 我将继续与系统团队的内部对话。

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sohail,


    我想为这篇文章添加更多详细信息。

    AFE882H1EVM 确实具有一些可用于将 HART 连接到 XTR300/305 (和 XTR111)的连接。 我已经运行了一些基本测试、看起来通信通过了。 然而、我认为我同意 Carolina 的观点、即目前我不建议将 XTR300/305与 HART 搭配使用。

    我已经和 Luis Chioye 讨论过这个问题、他和 Collin Wells 都审查过这个问题。 使用 XTR 器件并使其通过 HART 注册测试时面临一些技术挑战。 首先、XTR 器件具有噪声尖峰、略低于10kHz。 该频率非常接近 HART 的1.2kHz 和2.2kHz FSK 频率。 噪声尖峰非常接近 FSK、因此我们需要在输出(电流或电压输出)中进行一些额外的滤波。

    由于滤波、HART 注册中有两项测试会成为操作中的问题。 首先、HART 器件必须在静音测试期间通过输出噪声。 这基本上是器件在运行时的本底噪声。 当电流镜产生流入环路的电流20mA (环路中有250Ω 电阻)时、允许的最大交流 RMS 电压为20mVRMS。 据我所知、当他们在无滤波的情况下测试 XTR111时、该器件以40mVRMS 出现故障。 故障来自 XTR111记录的~10kHz 电流源。

    第二项测试是 HART 器件必须通过传输阻抗测试、此时输出阻抗在整个频率范围内足够高。 在直流条件下、它必须大于100kΩ、然后它可以随着频率下降。 该频率响应应与输出并联5nF、从而直接设置输出端的电容上限。 在其原始测试中、添加的滤波故障保持等效电容小于5nF。

    我认为从技术上讲、可以通过 XTR300/305进行 HART 通信。 但目前我认为它不会通过 HART 注册测试。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joseph。如需了解其他信息、我会将线程状态从内部切换为外部以帮助客户。