This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2917-N:方波频率1kHz -10kHz 至输出直流0.8v - 4V

Guru**** 2608985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468775/lm2917-n-square-wave-frequency-1khz--10khz-to-output-dc-8v---4v

器件型号:LM2917-N

工具与软件:

我正在尝试将我的 PLC 中的1kHz-10kHz 0-5V 方波输出推至0.8v -4V 直流之间。我有信号传入、但似乎没有输出电压。 我知道我在做一些错误的事情。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    您距离很近、但我们需要在这里进行一些设计更改。  

    1.需要确保 F-V 转换器寄存了输入。 由于您使用的是该器件的8引脚版本、TAH-将是器件的 GND 或 V-。 这也意味着该电压将是内部比较器的 IN-电压。 我们需要将输入摆动至 GND 以下、以强制比较器改变状态。  

    根据 DS、我们需要在 GND 以下至少摆动40mV

      

    由于您有一个以 GND 为基准的方波、因此我们绝不会触发比较器改变状态。  

    这个问题最简单的解决方案是对输入进行交流耦合。  

    下面是一个涵盖此实现的 E2E:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771554/lm2907-n-component-selection-confusing-in-the-datasheet

    2.  

    我认为我们需要返工 CP 引脚处的连接。  

    这是此类函数的常见实现方式:

    C1和 R1将设置 F-V 转换器的充电速率、而 C2更像是电压输出的滤波器。  

    您是否能够对电路进行这些更改?  

    此致!

    Jacob