This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802RGTEVM:通过将直流偏移调整降至负区域的150 MHz 数字信号传递。

Guru**** 2686215 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802, TLV3601, SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468736/buf802rgtevm-pass-150-mhz-digital-signal-with-dc-offset-adjustment-down-to-negative-region

器件型号:BUF802RGTEVM
主题中讨论的其他器件:BUF802TLV3601SN74AUC1G17

工具与软件:

BUF802器件可应用于我的电流设计、我可以在该设计中注入150 MHz 数字信号、并将直流失调电压调节到负区域、如附件中所示。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoa:

    使用具有直流偏移调节的 BUF802的方法是使用类似图9-6前端所示的电路。 您可以在图中所示的"偏移控制 DAC"位置注入直流失调电压。 我想知道您可能不能在同相增益配置中使用更快的放大器并通过在 Rg 处注入直流信号来设置输出失调电压是否有原因。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、我建议使用比较器处理数字信号。 也就是说、使用具有0.5V 基准电压的 TLV3601等器件来检测输入信号是低电平还是高电平、然后使用 SN74AUC1G17等缓冲器  来移动输出信号、其中 VCC = 0V、GND =−1V。 ( SN74AUC1G17具有一个可达3.6V 的过压耐受输入、因此比较器电源电压不得高于2.6V。)