This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:跨阻放大器振铃和问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468022/opa838-transimpedance-amplifier-ringing-and-issues

器件型号:OPA838

工具与软件:

您好!

我正在根据 OPA838实施跨阻放大器、并且正在体验振荡。 以下电路(图1)是根据传感器规格以及数据表中的"应用和实施"(第9节)实现的。 图2a 和2b 分别显示了电路的瞬态响应和频率响应。 我施加了振幅为1mA 和1 MHz 的正弦电流输入(ID)。

图1。 TIA 电路。

图2a. TIA 输入和输出信号。 ID (绿色)传感器电流信号;TIA 的 Vout_TIA (红色)输出电压。

图2b. 频率响应进行建模。

当我在实验中实现该电路时、我注意到 TIA 输出中出现了振荡。 波形如下图:

图3a. TIA 输出电压(蓝色);触发信号(青色)

图3b。 放大振荡

•如何抑制这种振荡?它的来源是什么?

•使用此运算放大器的跨阻拓扑的增益限制是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adelson:

    我尝试了使用来设计您的电路 TIA 计算器工具 根据工具、q 因子为0.7的 CF 建议值为~105pF。 该值的计算方法还考虑了运算放大器的反相输入电容和光电二极管结电容。 因此、我建议尝试在您的电路中使用105至110pF 的 CF 来实现更好的稳定性。  

    如何抑制这种振荡?它的来源是什么?
    您可以通过增大 TIA 的 CF/反馈电容器来抑制振荡(或提高 TIA 稳定性)。 您可以通过增大 RF 来执行相同的操作、但这会改变 TIA 的增益。 增加 CF 和/或 RF 也会降低 TIA 带宽。

    使用此运算放大器的跨阻拓扑的增益限制是什么?
    TIA 的增益限制根据您对输出电压、TIA 带宽和电路稳定性的要求进行设置。 如果使用很大的射频或设置较大的 TIA 增益、则可能会使电路不稳定、因为 TIA 的反馈环路中将存在由射频、运算放大器的反相输入电容器和光电二极管结电容引起的极点。

    另外、请尝试使用该工具、并告诉我您有何看法。 此工具还推荐了适合您要求的器件、并且在工具中还进行了全面的噪声分析。

    工具链接:  Analog Circuit Design Studio

    此致、
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们很乐意听取您对上述工具的反馈:其可用性、准确性以及您建议的任何改进。 请告诉我们您的想法!

    此致、Aditya