This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467219/opa855-opa855

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件:OPA858OPA838

工具与软件:

您好!

我正在尝试以平衡配置为两个硅锗波导光电二极管(CD = 10-50 pF、Rs=1-10 M Ω)设计交流耦合 TIA。

我需要在-5 MHz 带宽下具有10E6至10E7 V/A 的 TIA 增益。 我正在寻找合适的运算放大器和相应的电路设计。  

如果您有合适的运算放大器或可用的评估板、请告诉我。

期待您的回复!

此致!

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:  

    我们创建了一个 TIA 电路设计工具、您可以在其中提供您的所有电路要求、该工具将计算所有输出参数、如带宽、射频、失调电压误差、噪声分析等

    工具链接:  Analog Circuit Design Studio

    我也会研究您的问题并回复您、直到您尝试使用我们的工具并告诉我您的想法。

    此致、
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Soumya、抱歉耽误了时间、

      出于以下原因、我建议使用 OPA858:

    1. 低输入偏置电流:对于这种高射频 TIA 设计、输入偏置电流会显著影响 TIA 输出端的偏移电压。 OPA858提供10pA 的超低偏置电流输入。
    2. 较低的输入电容:OPA838提供低的反相输入电容(CCM + CDM)、显著提高带宽。
    3. 极高 GBW:OPA838提供5.5GHz 的增益带宽积。

    另请尝试该工具:  Analog Circuit Design Studio 我可以为您的设计推荐最佳器件。

    此致
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aditya!

    CF 在飞法拉范围内。 该滤波器会受 PCB 寄生电阻的影响吗? 此外、您是否有模拟交流耦合 TIA 的分析工具?

    好的

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是 PCB 的寄生电容会显著影响 CF 的 femto 法拉范围。 为了解决这个问题、我认为您可以使用较高 Cf、使其不再由 PCB 寄生电容主导、但较高 Cf 将降低 TIA 带宽。 此外、增大 CF 还将确保出现较大的相位裕度、因此 TIA 将更加稳定。 另外、目前我们还没有任何工具来仿真交流耦合 TIA、我们将告知您是否有计划这样做。

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们很乐意听取您对上述工具的反馈:其可用性、准确性以及您建议的任何改进。 请告诉我们您的想法、因为这对我们非常有用。

    此致、

    Aditya