This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1872:最大输入信号频率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469213/tlv1872-maximum-input-signal-frequency

器件型号:TLV1872

工具与软件:

您好!

我们正在尝试评估 TLV1872是否适合我们的应用、似乎无法找到有关其输入信号最大频率的确切信息。  

/-5V 正弦信号在应用30kHz 时是否会遇到任何问题?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 / tpd = 15Mbps = 7.5 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lionel、您好!

    Clemens 提供了一个关于如何确定比较器切换频率的估算值。

    TLV1872的传播延迟典型值为65ns、因此在处理30kHz 输入信号时没有发现任何问题。 请确保 VCCI/VEEI 和 VCCO/VEEO 均在建议的工作条件下进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们两位的回答:)。