This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:AM3330-Q1:AMC3330原理图验证

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469568/amc3330-q1-am3330-q1-amc3330-schematic-verification

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330

工具与软件:

专家们、您好!
我正在使用 AMC3330设计一个系统、用于相应的 交流侧电压传感。
下面是我所做的原理图和计算
e2e.ti.com/.../AMC3330_5F00_CAL.pdf
AMC3330的增益为2、因此对于 ADC、我已将3.3V ADC 的增益(RF/Ri)设为0.75。
IE:Output 将为0.15-3.15V (对于 ADC)

请告诉我这是好的还是我需要进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    该原理图和这些计算结果看起来也不错。 如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eva、您好!
    感谢您的确认。
    我现在没有任何疑问,如果我做,我会让你知道肯定.

    此致、
    Naveen