This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311-Q1:AMC3311原理图验证

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469541/amc3311-q1-amc3311-schematic-verification

器件型号:AMC3311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3311

工具与软件:

专家们、您好!
我正在使用 AMC3311设计用于相应 直流侧电压检测的系统。
下面是我所做的原理图和计算
e2e.ti.com/.../AMC3311-CALCULATION.pdf

AMC3311的增益为1、因此对于 ADC、我已将3.3V ADC 的增益(RF/Ri)设为1.5。
IE:输出将为0-3V (对于 ADC)

请告诉我这是好的还是我需要进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    可以、原理图和计算结果看起来不错。 我注意到的唯一一点是、您写入的输入范围将高达60V、但分压器的尺寸似乎适用于65V 的峰值电压、这是正确的吗? 如果还有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eva、您好!
    感谢您的确认。
    是的、这是一个错误、电压是65V、我写错了、我在仿真过程中意识到了这一点、感谢您指出这一点。
    我现在没有任何疑问,如果我做,我会让你知道肯定.
    此致、
    Naveen