This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128UA

Guru**** 2814555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467462/ina128-ina128ua

器件型号:INA128

工具与软件:

尊敬的客户服务人员:

 

我们已多次从德州仪器(TI)订购此产品(INA128UA)。
出于某种原因、当我们对成品进行测试时、它表示由于这些组件而失败。
当我们进行相同的测试但使用旧器件(2020-2021)时、进行良好的测试。

 

如果您更改了此组件或制造过程中的任何内容、您能为我提供帮助吗?

或者您是否已对为什么这是触觉功能有所了解?

 

 

提前感谢您的帮助!

 Anna Dugar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN# 20220802000.1引入了一种全新的裸片。 列出了数据表修订版 F 的变更。

    您的失败测试表明测试了哪些电气特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    Clemens 正确、PCN 详细说明为此器件添加了一种新设计。 请提供哪些参数不符合您的规格。 您是否有原理图或一些测量结果来为我们提供有关该行为的更多信息?

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    我有两条信息:

    首先、我们已在二极管测试器模式下检查万用表中的+4个和-6个引脚。
    我们比较了焊接位置的-2IC。 新 IC 的电压比旧 IC 高140mV。

    较旧的批次

    新批次

    0.620 V

    0.766 V

    0.623 V

    0.767 V

    第二个是来自终端产品测试仪的制造商、该制造商向我们提供了以下反馈:  

    Δ V 在与„ 的 电路板测试问题有关时、我们发现测试失败钳位二极管上测量的压降有关我们执行的 ICT 测试低级组件验证意味着 ICT 测试本身不会电路加电专用测试点上没有实际的电压测量执行低级 ICT 测试的目的根据 IC 可测量的内部结构检测最终缺失或错误的插入方式元件当前情况下逻辑 IC输入端具有钳位二极管通过简单的二极管测量了解 IC 内部钳位二极管的位置、我们就可以决定是否以正确的方向存在 IC。

     此类二极管的正向压降约为0.6V。 为了评估时精确可接受的水平、我们选择了第一个测试样片(第一个制造批次之前的黄金样片)的正向压降。 接受的阈值电压定义相对于黄金采样值的+/-30%

    现在,我们使用完全相同的指定组件,但肯定来自不同的制造批次,甚至来自不同的制造商会导致钳位二极管正向降发生轻微变化、从而导致测试失败、因为基极参数尚未调整但是、只要内置正确的元件、我们就可以确保整个电路预期工作基于此、我们可以调整接受水平、使其足够窄、以排除错误、但又要足够宽、以处理细微的制造差异。"

    根据这一信息、我们认为新版本中修改的容差与测得的电压类似。

    考虑到这些信息、我们认为情况发生了变化。
    您是否知道为什么会发生这种情况? 您在生产过程中是否进行了任何更改?

    提前感谢您!

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    可以预计二极管正向电压会出现差异。 如上所述、PCN 20220802000.1引入了这款器件的合格设计。 此器件采用不同的工艺技术、并具有不同的 ESD 保护单元架构、这些架构可能具有不同的二极管正向电压。 如果30%是阈值、则这些器件处于指定限制范围内(620mV 以上30%为806mV)

    此致!
    Gerasimos