This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:ALERT 引脚用作 UVLO。

Guru**** 2944720 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469409/ina233-alert-pin-to-be-used-as-a-uvlo

器件型号:INA233
主题中讨论的其他器件:INA228、 INA229

工具与软件:

大家好!

我想将此 IC 用作备用电池系统的功耗累加器。

但是、需要在微控制器外部构建 UVLO 系统。
那么、我的问题是、 MFR_DEVICE_CONFIG 中的警报行为是否设置为 0 (透明模式)。 而 ALERT 引脚仅针对此功能进行了配置。 在启动时配置限值后、能否将其用作欠压输出引脚? 是否有可能添加迟滞?

如果有更适合应用的其他部件、我也乐意提供建议!

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、您好!

    下面是我对您的问题的回答:

    Unknown 说:
    是否有可能添加迟滞?

    否、ALERT 不提供迟滞选项、但您可以增加平均值计算和/或转换时间来提供帮助。

    Unknown 说:
    如果有另一个更适合该应用的部件、我也愿意提出建议!

    INA228 (I2C)和 INA229 (SPI)是板上具有功耗/能量/充电累加器的较新器件、因此您可能会对它们感兴趣。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将参考 INA228。

    此致、