This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:针对线性运行的输出电阻限值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469434/ths4541-output-resistance-limit-for-linear-operation

器件型号:THS4541
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

你好

我已经注意到、 当输出端存在大电阻(1kOhm 或更大)时、在固定共模输入电压和扫描差分电压时、THS4541的输出明显具有非线性。 输入的两个极点都没有位于放大器电压轨附近的任何位置(两个极上到 GND/GND VCC 的余量至少为800mV)。 不过、当输出电阻降至接近数据表值时、输出明显具有更高的线性度。

 THS4541能够以稳定的线性方式驱动的输出电阻是否存在限制? 我注意到、在数据表参考设计中、输出电阻器的电阻范围为13至22欧姆、但没有看到此稳定性限值的上限规格。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    您是否认为您的结果不在以下曲线中所述的性能范围内?

    您是否还想说、当输出电阻向上/向下扫描时、余量增加是线性的?  FDA 可以驱动各种输出负载、但我想更好地了解您是如何在应用中加载 FDA 的。

    我还想知道您是否正在驱动任何容性负载?

    我很高兴在这方面提供帮助。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、我不小心单击了"这解决了我的问题"按钮。

    我使用图7-11作为参考、因为它是与我们的应用程序最相似的配置。 我们将以差分方式驱动10 pF 的容性负载(Cload = 10 pF)、并在输出的每个极点(在电阻器 RO1和 RO2之后)驱动22 pF 的负载电容。 我们注意到、当我们将 RO1和 RO2从1k Ω 交换到50 Ω 时、线性度增加。 我们没有关于差分输出阻抗的严格规格、因为我们要驱动的 ADC 没有列出输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您有关 Vopp 的问题、我们的最大满量程 Vopp 是3Vpp (VoP - Von =+/-3V)、我们的电源是5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您的答复。  我将通过仿真瞬态条件来在 TINA-TI 中检查您的电路。

    在此期间:电阻器 RO1和 RO2不以差分方式加载 FDA、数据表中采用了 Rload (500欧姆)。  RO1和 RO2是串联隔离电阻器、支持为10pF +(2x 22uF)容性负载驱动容性负载。

    更好地测试输出裕量摆幅的方法是构建电路、如图7-11中所示:您可以将 RO1和 RO2设置为较低的电阻值、作为串联隔离电阻器(有时称为 Rseries 或 Riso)、以便实现容性负载驱动。  然后、您可以在500欧姆至1k Ω 的范围内扫描 Rload 电阻器、以观察输出摆幅和线性度。

    我没有观察到将高阻值电阻器与 FDA 输出串联是有益的用例;与较小的10-30欧姆电阻器相比、这些电阻器将导致明显的压降。

    如果这令人困惑、我可以改语或分享更多内容供教学使用。

    感谢您使用我们的论坛并提出好的问题。

    此致!

    ALEC