This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:JFET 输入电流噪声密度在3pA 漏电流时为1.5pA/sqrt (Hz)?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465927/buf802-jfet-input-current-noise-density-1-5pa-sqrt-hz-at-3pa-leakage-current

器件型号:BUF802

工具与软件:

对于高阻抗源放大器的噪声性能、不仅2.3nV/sqrt (Hz)性能、而且电流噪声密度也很重要。 对于 Rs=1M Ω 的源电阻、JFET 输入电流密度的感应电压噪声密度为:

vnd (Ind-JFET)=1e6*1.5e-12=1500nV/sqrt (Hz)

所选源电阻的电压噪声密度为:

VND (Rs)=4kT*1M Ω=sqrt (1.66e-20*1e6)=128.8nV/sqrt (Hz)

BUF802是一个不好的选择、因为它在 Rs=1M Ω 时具有较小的数值:

NF = 20*log10 (1500e-9/128.8e-9)= 21.3dB

如果我们看看泄漏电流的散粒噪声:

IND (Ileak)=sqrt (2*q*Ileak)=sqrt (2*1.6e-19*3e-12)=0.98fA/sqrt (Hz)

激发噪声的数字比 BUF802 JFET 输入的指定数字低3个多阶。

我也看了这篇文章:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296320/buf802-buf802-noise?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BUF802#

确定客户对电流噪声的看法。 TI 还提供了 POST 的噪声仿真图、很不幸、该图具有极低的分辨率和不带垂直标记。

低于0.5pA/sqrt (Hz)时不容易读取电流噪声图、应注意的是、左侧的电压噪声和右侧的电流噪声比例在零轴上不匹配。 我不知道这里发生了什么、但 JFET 的电流噪声密度接缝很差、并且1.5pA/sqrt (Hz)也无法从另一个帖子的输入噪声图中读取。 无论如何、这两个使1M Ω 源的 JFET 看起来很差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗兰克先生,

    为轴和稳态值不清晰深表歉意、我正在与设计人员联系以解决此问题、并将标记的 Log Y 轴值分享给您、以提高可读性。

    我将向您提供作为频率函数的电流噪声值。 我理解您的担忧和计算。 通常、示波器不会提供1M Ω 模式的噪声数、因此我们不担心1M Ω 源阻抗的噪声降低。  

    由于输入电流噪声随着频率的增加而增加、我可以知道您在查看哪个频率吗?

    请注意、我们正在设计 BUF803、这是用于提高 S11性能的 BUF802的新版本、也许我们可以重新将电流噪声降低到可接受的水平、如果可能、我们可以进行快速电子邮件交换、以确保 满足您所需的改进请求。 我的电子邮件 ID 是 shree@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreenidhi:

    "示波器通常不会提供1M Ω 模式的噪声值"。 Experience Scope 用户不关心纸张编号。 而是研究如何实施通用电路解决方案、并最终测量它是否会对应用产生重大影响。 由于不同制造商之间的关系会有所不同、您在使用新应用方面将具有良好或不良的经验。

    我想10kHz 1.5pA/sqrt (Hz)是一个拼写错误、因为任何 JFET 都会更好。 的确、除了泄漏之外、电流噪声密度随频率的增加而增加。 这意味着漏源的电流噪声除以类似于双极的电流放大。 对于直流、电流增益变为无穷大。但其中的转换取决于 gm/ Cgs。 那么更好的方法是像 TI 所做的那样绘制、但进行了校正。

    很高兴听到 BUF803越来越接近客户满意度。 我会有以下建议:

    1.实现内部缓冲器削波电压定义和 ESD 二极管连接的独立电压定义。 我知道您需要4个引脚、但我没有检查它是否合适以及引脚/功能是否兼容。

    2.指定 AUX 动态范围。 这很有用、因为在过驱情况下、您会将直流环路驱动输入 AUX 的削波值与必须应用于反馈积分器的外部削波相匹配。 否则、直流环路中的过驱恢复将是灾难性的。 一种更巧妙的方法是将 AUX 削波与积分器的电阻停止相匹配。

    因此、我等待电流噪声澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   

    请查找、随附 BUF802的电流噪声。

    e2e.ti.com/.../BUF802_5F00_InputCurrentNoise.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreenidhi、

    但我仍然对这件事感到困惑 23.04fA /sqrt (Hz)。 电路配置(如果为真)仅连接2个二极管和 JFET 输入。 数据表规定3pA 漏电流、可得出:

    1. sqrt (2*q*Ileake)=sqrt (2*1.6e-19*3e-12)= 0.9798fA /sqrt (Hz)

    2. sqrt (4*k*T/10e6)=sqrt (1.66e-20/10e6)= 49.743fA /sqrt (Hz)、如果图显示了应用噪声、则来自并联连接10M Ω 电阻器的噪声

    3. Ileak=(23.0359e-15)^2/(2*q)= 1.6583nA 如果我使用该图并假设噪声来自泄漏。 但在95°C 环境下、漏电流不能超过200pA。

    它有助于您了解相关的电路配置和一些数字。 这些数字没有关系。 因此、电路不同或某些数字不正确。

    我在33y 的模拟 IC 设计人员工作、我还介绍了应用设计。 检查数字是 IC 设计中的主要秘诀、它可以帮助我们找出仿真设置中的误解和问题、因为这些误解和问题代价高昂且影响了很长时间。

    BTW 该情节有一个备注"机密"。 这是一个公共论坛。

    稍后我会查看 BUF802模型以了解更多信息。

    此致、Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reiner、非常感谢您的反馈以及 您花时间对此进行研究。

    我 同意你的数字不对齐。  

    我们在仿真工作台中发现了一些问题、因而能够解决这些问题并生成新的电流噪声图。  对于该图、电路的配置与应用部分 BUF802复合环路类似。 请参阅第3张幻灯片。

    e2e.ti.com/.../3162.BUF802_5F00_InputCurrentNoise.pptx

     我们也会更新数据表上的这些图表、因此我认为应该可以共享此 ppt。