This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:Sch 审核

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1470239/ina381-sch-review

器件型号:INA381

工具与软件:

您好!

我正在设计单节电池充电器、并使用 INA381来检测输出消耗的电流是否超过50mA。 您能回顾一下我针对 INA381A4所做的设计、并对其是否正常或者是否有任何问题发表评论吗? INA381是标记为"摄像机状态指示器"的器件。

INA 381的唯一用途是当通过分流器 R13的电流过50mA 时点亮红色 LED D5。

谢谢!

Samo

e2e.ti.com/.../SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    原理图整体看起来很好、但我们建议将 ALERT 引脚上的上拉电阻器连接到10k (数据表的第7.3.4节)。 使用1k 不会将 ALERT 引脚拉至逻辑高电平。

    此致!
    Mallika Senthil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议。