This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:器件内部是否存在从 EN 引脚到 IN 引脚的反向电流?

Guru**** 2606275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468090/tps562201-is-there-any-possibility-that-reverse-current-flow-from-en-pin-to-in-pin-through-inside-the-device

器件型号:TPS562201

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户还有其他有关原始主题的问题。

陈先生说

> EN 引脚电压在关闭输入电压时高于 VIN 引脚、因此需要在 EN 和 VIN 引脚之间添加钳位二极管。  

并且客户希望了解 反向电流从 EN 引脚流经 IC 内部并流向 VIN 的可能性

我看到了一个功能方框图、但我无法理解。

谢谢。此致、

Tsuyoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuyoshi

    我们的同事正在农历新年、请期待我们的回应会延迟。

    谢谢。

    BRS

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常在 IC 内的 EN 引脚和 VIN 引脚之间有 ESD 钳位二极管、其 VF 约为0.7V、该二极管未显示在方框图上、因为在正常应用中、它对芯片功能几乎没有影响。