This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333AIDGKR

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469635/ina333-ina333aidgkr

器件型号:INA333

工具与软件:

我看到这种器件的镀层可能是 NiPdAu 或 NiPdAg -是否可以通过标签来辨别器件的镀层?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mary、您好!

    我可以研究一下这个问题、明天应该有一个答案、同时、请你告诉我、在你收到哪种镀层之间的问题是什么? 您观察到两个平台之间存在一些功能差异吗?

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 根据 J-STD-001、镍钯金(NiPdAu)豁免重新老化、而镍钯金(NiPdAg)则不受重新老化的影响。 我们有一个热构建、我们正在尝试确认它们是否为 NiPdAu、这样就不需要对其进行变细。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mary、您好!

    上面是一个示例标签、在右下角的 ACO 下方、代码 MLA 将具有 NiPdAu、否则引线框可能是 NiPdAg。

    此致!
    Gerasimos。