This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA387:采用 opa387的差分放大器

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469613/opa387-differential-amplifier-using-opa387

器件型号:OPA387

工具与软件:


大家好、

我制作了一个用于测量交流电压和电流的差分电路。 在模拟中、整个电路正常工作、并获得 U1所需的增益(6.8k/2.068M)、U2所需的增益(5k/1k)。 但在实际中、我尝试测量的 Vrms 值为268v 时、峰峰值电压仅为228mv、而不是1.24v

.

有人能帮我解决我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswanth:

    我想确认几件事、我有几个后续问题。

    您是否尝试过探测运算放大器的输入? 如果是、您会在那里观察到什么电压?

    此外、您如何构建电路以及您使用的是哪些容差电阻器?

    当 vmeas_neg 和 imeas_pos 是系统接地时、差分放大器配置中的运算放大器为什么是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入就像.8v ,所以我们用通用 PCB 制作了一个 PCB ,电阻器的容差是5 %,当我们尝试单端测量时,交流接地干扰了外部电源,所以我们尝试了一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswanth:

    它是+-0.8V 在同相输入上吗? 如果这样的话、很奇怪的是、输出也不是+-0.8V、这是因为您的配置为单位增益周围。

    您能否展示您的设置并测量它们、以确保电阻值与原理图上的值相同?

    此外、您能否提供一个具有运算放大器同相输入和输出探测功能的示波器图像?