This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:ENOB 计算

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469866/ina236-enob-calculation

器件型号:INA236

工具与软件:

您好、先生、

下面我试着检查 ENOB 表、当测试转换时间140us 时、采样1次、读取 ADC 关闭电压1000次、  

I 将 in+和 in-短接在一起、因此理想的寄存器结果应为0x01= 0x0000 (理想情况)  

但是、max 的寄存器结果为0x000A、min 为 FFF7。  

您能帮助我确定我的测试结果是否正确吗?  

或者如何测量或计算 CSA 的 ENOB?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据测量结果、峰峰值噪声为19*2.5uV=47.5uV (0x000A=10、0xFFF7=-9、请注意二进制补码、数据表中提供了更多详细信息)。 这转换为 RMS 噪声47.5uV/6.6=7.2uV。 要计算 ENOB、请执行以下操作:

    ENOB = log2 [81.92mV*2/(7.2uV×√12)]=12.7

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周先生、你好  

    感谢您的答复、  

    我想知道您提供的"ENOB"的公式是否与"无噪声 ENOB "的含义相同(表中为无噪声 ENOB)?

    我不确定我们是否考虑了无噪声条件、公式是否相同?

    我知道该表是无噪声 ENOB 的典型值、所以差异大小是合理的、

    (ENOB 表为13.1、测量结果为12.7)  

    BTW、您能帮助我了解"√12"公式的来源吗? ENOB 是恒定值吗? 或与 ADC 位有关。

    感谢您的帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用这个等式进行计算:

    ENOB = log2 [满量程输入电压范围/(ADC RMS 噪声×√12)]。

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 先生:  

    感谢您的 ENOB 公式。

    但我对 INA236数据表有疑问。 数据表中的表格显示了无噪声 ENOB、但是它似乎只被标记为"ENOB"、而不是无噪声分辨率。 这是否是数据表中的拼写错误?

    感谢您的澄清。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我不认为这是一个错字、但我同意、考虑到教程的计算方式、在其中加入"无噪声"一词有点多余。

    此致

    Guang