This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171QML-SP:LM7171NABEM 与 LM7171/QML/QML-SP 有何区别

Guru**** 2812595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, LM7171QML, LM7171QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1470582/lm7171qml-sp-lm7171nabem-what-is-the-difference-with-lm7171-qml-qml-sp

器件型号:LM7171QML-SP
主题中讨论的其他器件:LM7171LM7171QML

工具与软件:

LM7171NABEM 和其他 SP 或军用(QML)之间有何区别? 数据表中未提到这一点、因此您能否提供一个与 LM7171/QML/QML-SP 与 LM7171NABEM 的比较表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM7171 (OPN:LM7171BIN/NOPB)具有商业级温度等级。

    LM7171QML (OPN:LM7171AMJ-QML)具有军用级温度范围和资质。

    LM7171QML-SP 是航空级器件(适用于真空和辐射);OPN LM7171AMJFQMLV 符合军用认证、而 OPN LM7171NAB/EM 不具备。

    5962xxx OPN 与-J 器件相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、野村山、

    我还将添加一些上下文:

    我们具有'ML'的器件具有军用等级;该等级通常与工作温度范围以及有关振动测试和平均故障间隔时间(MTBF)的质量/可靠性数据有关。  我们所有器件的质量/可靠性/封装信息位于产品页面"订购和质量信息"部分的可订购器件型号"行"的右侧边缘。

    我们的"SP"器件已经过测试、可提供一定程度的辐射耐受性、无论是电离辐射总剂量(TID)、单粒子效应(SEE)还是单粒子闩锁(SEL)结果。  这项测试为需要辐射测试结果的太空(和其他市场)客户提供了保证。

    我们的"EM"或工程模型器件是经过非辐射测试的 IC、采用与我们的"SP"器件相同的封装样式制造。  这有助于在客户购买辐射合格器件之前实现早期设计、PCB 布局和其他测试注意事项。

    就电气特性而言、这些器件具有非常相似的规格;目标是针对不同市场需求提供 LM7171功能。  您可能会注意到压摆率、直流规格和封装相关信息发生了变化。  例如、热特性表将显示不同封装类型的差异:有些器件采用增强型塑料封装、而另一些器件采用陶瓷封装。

    总之、如果您有自己关注的关键规格、我可以帮助您解决可能遇到的任何问题。

    我们很高兴知道您正在考虑将 LM7171用于客户电路;如果您需要我们的应用团队提供电子邮件支持、敬请告知、以支持该业务。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec-San、

    感谢您的解释。 我理解这个。

    谢谢、此致、

    野村大辅