This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62813-Q1:H 桥驱动器选择

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5412-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471034/tps62813-q1-h-bridge-driver-selection

器件型号:TPS62813-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5412-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户希望在以下要求下使用 H 桥驱动器进行蜂鸣器:

・Ω H 桥 IC (汽车)
・模拟输入、 输出(PWM)x2

・输入电压:最大5.15V
・输出电流:最大950mA
・信号频率:20Hz~20kHz

・Ω 扬声器阻抗:8 Ω

・它们倾向于 正向/反向之间的短转换延迟


我想推荐客户 TPA31102D2-Q1 或 TAS5412-Q1、但这些输出功率却略高。

我们是否有适合这个机会的候选人?  


此致、
Yusuke