This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:MSL 级别

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469638/lmv358-msl-level

器件型号:LMV358

工具与软件:

大家好、我是 Harpreet Singh、我在意大利的 MEC SRL 工作。

我们最近购买了4卷 PN LMV358QDGKR、其中3卷被归类为 MSL 级别1、最后一卷被归类为 MSL 2。 您能解释一下这种差异吗?  

pn LMV358QDGKR 是被视为 MSL 1级还是2级?

e2e.ti.com/.../Scan_5F00_250204_5F00_074146.pdfe2e.ti.com/.../Scan_5F00_250204_5F00_074116.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LMV358QDGKR 上所示、该器件在三个装配基地生产、其中只有一个装配基地形成 MSL 2封装。

    网站显示的是 MSL 2、因为这是最坏的情况。 您可以将所有设备视为 MSL 2。 如果您碰巧收到卷带标记为 MSL 1、您可以将其视为 MSL 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯持续的出色支持

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、感谢您的回应。

    是否有办法保证我们始终收到相同的 MSL 级别组件? 我们可能会在订购时指定此请求。

    我问这个问题是因为 pn LMV358QDGKR 与我们的代码相关联  MSINT01756/01 对我们的代码进行单点故障排除、我们只能为代码提供一个 MSL 级别。 因此、对于我们而言、针对同一 PN 处理两个不同的电平是不可避免的。  

    此致、

    Harpreet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 MSL 2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之所以不能这样做、是因为如果发货的组件是 MSL 1并且我们在 ERP 系统中有 MSL 2、它们将被归类为不兼容、因为它们没有按照  IPC/JEDEC J-STD-020进行正确封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giula:

    您是通过 TI.com 还是通过 TI 销售代表购买器件的? 如果您从 TI 销售代表处购买了器件、能否就 MSL 1器件的申请与 TI 销售代表联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们在线购买了它们。 我们没有销售代表。  

    请告诉我如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulia:

    请向 TI 客户支持中心提交有关该申请的请求单: https://support.ti.com/csm

    他们将能够将您与适当的内部人员联系起来、以了解我们是否可以支持此请求。