This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:最大值 关断状态下输出引脚上允许的电压

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1470735/tlv9102-max-allowed-voltage-at-output-pin-while-in-shutdown

器件型号:TLV9102

工具与软件:

大家好、希望今天过得愉快。

我计划在必须将运算放大器置于关断模式的一种多路复用应用中使用 TLV9102S 双路运算放大器。 该应用要求运算放大器的输出处于"停用"或高阻抗状态。 关断时、TLV9102S 的输出由某个外部电路驱动。 TLV9102S 似乎适合此用途、因为它为每个放大器都有专用的关断引脚。

我的问题是:关断模式下输出引脚上存在的最大允许电压是多少? 我试着通读数据表、但找不到这些信息。 我不知道该怎么说。" 如有任何帮助、将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出晶体管的体二极管将输出钳位到 V+。 因此、您不得尝试超过 V++ 0.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arttu:

    数据表并未明确提供关断模式下输出引脚上的最大建议电压、但我建议将输出引脚保持在电源轨范围内。  如果输出引脚的电压大于电源电压、则 将 输出连接到 V+的内部 ESD 二极管将导通。 如果电流不限于串联电阻小于10mA、则可能会损坏器件。  

    有关 ESD 保护电路的更多信息、请参阅  数据表的第7.3.6节"电气过载"。

    此致、

    Alex Curtis