This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:高于和低于 UVLO 时 IDD1与 VDD1的关系

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469308/amc1350-idd1-versus-vdd1-above-and-below-uvlo

器件型号:AMC1350
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

使用电荷泵为高侧 VDD1供电时、了解 IDD1的特性非常重要。

第6.9节提供了宽泛的定义"IDD1≤8.1mA @ 3.0V<VDD1<3.6V"和"IDD1≤9.3mA @ 4.5V<VDD1<5.5V"、但不太可能出现具有不同 VDD1的恒定 IDD1、并且未提供低于 VDD1=3.0V 的信息。

图6-39和6-40显示了 IDD1随 VDD1和温度的预期增加、但这些并不是最坏情况曲线、并且不会低于 VDD1=3.0V。

您能否提供预期的最坏情况 IDD1与 VDD1之间的关系、范围为0.5V 至5.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能再多讲一讲您的应用和原理图吗?  

    我怀疑我知道您打算将该电路用作自举电路、而不是电荷泵、因此需要确认。 是否要使用栅极驱动器提供的电源?  

    我可以与团队核实、以确认这是否随时可用、但可能并不是因为未指定低于3V 的 VDD1。  

    虽然这些曲线不显示最坏的情况、但仅展示了典型情况、但数据表中的最大规格包含了这些参数。  

    对于最坏的情况、我认为可以合理地"移动"曲线、以估计温度与 VDD1电压之间的关系、或者向下估计相对于温度的更低 VDD1电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    该电路实际上是一个电荷泵、由70...300VAC 交流电源为 AMC1350供电。  这只是一个交流监视器、该卡上没有栅极驱动器或其他由交流电源供电的电路。  很抱歉、我不允许分享详细信息...

    正如您所建议的、我当然可以移动曲线来表示最坏情况、但这不会提供有关处于 UVLO 时 IDD1绘制的信息。  我曾尝试解开 PSpice 模型、但我不确定是否能够解开、如果能够解开、我也不确定能够在3V 以下正常工作。  或许有人知道 PSpice 模型是否准确于3V 以下、以及它如何解决这种情况下的 IDD1问题?

    我最初的方法是假设1250Ω 与从 Vdd1到 GND1的5.7mA 并联、但我相信当处于 UVLO 状态时、该器件不会绘制5.7mA。   当将 IDD1建模为从 VDD1到 GND1的484Ω 时、电荷泵电路可以进行良好的仿真、但当使用1250Ω║5.7mA 模型时、它不会在70VAC 时将器件从 UVLO 中拉出。   我可以表征一个实际零件、但我不知道如何调整结果来表示最坏情况。

    感谢您的帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我能够与团队讨论这一点、并且没有 IDD1低于2.9V 的其他特性数据。  

    PSPICE 模型旨在演示典型参数、遗憾的是、我认为它对这方面没有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有意识到 Vdd2通电或不通电时、Vdd1的表现各不相同。  我不想把我的旧图留在这里,并创建一个新的帖子,我想我会编辑这个帖子,所以没有混淆别人...

    您对模型是正确的。  我在 TINA-TI 中运行它、将一个三角电压源连接到 VDD1、并将一个电流传感器串联。  当上升至2.7V 以及下降至低于2.6V 后、VDD1电流为零。

    下面是我在工作台上针对一个在 Vdd1≥2.7V 时从 UVLO 流出并在 Vdd1≤2.6V 时进入 UVLO 的器件测量的结果。  (Vdd2开启)= 5.1V:

    我可以修改我的模型来近似计算这一数值、在最坏的情况下乘以130%、以保证器件以70VAC 以上的电压输出 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是一项出色的工作、非常感谢您的后续行动。