This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:负瞬态问题

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1470913/lm139aqml-negative-transient-question

器件型号:LM139AQML

工具与软件:

让我为您提供快速的背景信息。 在比较器电路上运行 ESD 分析(+/-4kV 瞬态)后、我注意到我没有出现任何 ESD 问题。 但是、我确实看到负瞬态超过了数据表中关于不允许将输入驱动至低于接地电压的注释。 在本例中、它达到了-80V 的低电平。

 

我想从大家那里了解比较器在很大的负瞬态下会出现哪些问题(内部短路或开路)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    我们必须说、这会破坏输入、或导致参数移位、因为您正在锤击输入结构和相关的寄生器件。您可能没有立即注意到这个问题(您是否验证过失调电压、电源电流和/或偏置电流没有改变?

    我们不能容忍超过最大绝对额定值。

    这些器件源于 ESD 不是问题的时代(1970年代)、因此它们没有内部专用 ESD 结构。 它只是旧工艺的"韧性",使它能够承受500-1000V 的冲击。

    如果输入可能受到 ESD 影响、我们会建议使用外部钳位或 ESD 保护器件。 请记住、保护器件不能是双向的、需要钳制负电压。