This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6053:该线路驱动器放大器是否有 SPICE 模型?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6053, THS6301, THS6302, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1470886/ths6053-is-there-a-spice-model-for-this-line-driver-amplifier

器件型号:THS6053
主题中讨论的其他器件: THS6301THS6302TINA-TI

工具与软件:

THS6053线路驱动器 PSpice 模型 根据 https://www.ti.com/packaged_lits/pspice_files/ti_pspice_models_index.txt 而存在

找不到下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    请允许我为您提供这方面的支持。  请问、在为您的项目选择合适的线路驱动器时、您是否需要帮助?  我们为 DSL 提供两种较新的 IC:THS6301和 THS6302。  我拥有修改线路阻抗和变压器匝数比的经验、以使这些 G.Fast/G.mgFast DSL 驱动器支持 VDSL 和 ADSL。

    我将为您检查模型。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec!  我们已经部署了使用 THS6053的旧设计、我需要在不同情况下模拟它会怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    我很高兴提供帮助。  您有两个问题:

    1.您更喜欢 TINA-TI 模型还是 PSPICE 模型?  我目前正在连接这两个设备:

    e2e.ti.com/.../ths6053_2D00_TINA.zip

    e2e.ti.com/.../ths6053_2D00_PSPICE.zip

    2.您是否需要 THS6301/2电路的重新设计计划或者审查方面的帮助?  我知道现有项目可以用于 THS6053。  如果您将来希望获得审核或原理图/规格方面的帮助、我也可以在将来随时为您提供帮助。

    感谢您对 Simon 的支持。  在您的设计过程中、我们很高兴为您提供帮助。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice、谢谢您!  我们对外部 Rs 和 C 有特定的增益和 HPF、因此6301/2不起作用。  实际上、它将在不久的将来被一个不同的放大器完全替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    欢迎您!

    如果您在寻找出色的下一代放大器方面需要咨询、我们的线路驱动器、全差动放大器和双电流反馈运算放大器产品系列中确实有不错的选择。  如果您有兴趣、我很乐意帮助您审查数据或有源滤波器设计。

    此致!

    ALEC