This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502-Q1:TLV3502AQDCWRQ1

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468271/tlv3502-q1-tlv3502aqdcnrq1

器件型号:TLV3502-Q1

工具与软件:

你(们)好  

请提供 TLV3502AQDCNRQ1 (5引脚)安全手册和引脚 FMEA / DFMEA。

谢谢  

此致、

Lakshmishree B P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lakshmishree、

    我将在 产品网页的技术文档部分找到没有链接的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmishree 和  Ron

    我认为、该报告是在我们在时基故障率报告的数据表中添加链接之前生成的。

    我们需要跟进并正式发布该文件。  同时,我将发送到 Lakshmishree 脱机。

    很抱歉耽误你的时间、  

    卡盘