This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250EVM:预计不会有输出

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471098/ina250evm-output-not-expected

器件型号:INA250EVM

工具与软件:

大家好!

我正在使用 INA250EVM、特别是 INA2503EVM、当使用该传感器测量流经电阻器的电流时、Vout 上会出现一些奇怪的行为。 首先、使用以下设置、PSU 的输出电压为5V、电阻为68 Ω。 我预期电流为0.074 A (来自欧姆定律和 PSU 中的显示屏)。

当我在 V OUT 和 GND 之间放置一个电压表时、我读取的电压为4.998V、但我预计获得的电压为5 + 63mV (5V + 800mV/A x 0.074A)。 另一方面、当我使用此设置进行测量时:

我读取4.942V (我预计5-0.063V = 4.937V)。 在两种情况下都有~5%的误差、我认为这没有多大意义!

我也尝试了以下设置

我的读数是58mV。  

我是否理解了根本错误的东西? 这对我来说似乎没有多大意义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    在第一个电路中、当您将 Vref 连接到 Vs 时、您基本上是在限制输出。 VOUT 不能超过 Vs。连接 EVM 的正确方法将是最后一个原理图、您得到的58mV 值是正确的。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    58mV 电压是如何校正的? 我的预期电压是63mV (根据欧姆定律和我的 PSU 读数)? 会产生~ 7%的误差

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    请检查您的计算结果是否与我的相同。

    I_load = Vsupply/(Rshunt +Rload)= 5V /(68+0.002)= 0.0735A   

    Vref =(I_LOAD* G)+VOUT =(0.0735*800)+0 = 58.82mV

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我把我的数字弄乱了。 我预计电压为58.82mV、且读数为63.2mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedro

    以下是进行调试的一些提示:

    1.确保您的分流器仍然是68欧姆、并且输入感应线路中没有任何额外的电阻。

    2.尝试进行设备交换

    3.尝试使用其他电源

    4.尝试不同的分流电阻值、检查误差百分比是否保持不变。

    请分享读数和电路设置的图像、以便在需要时帮助进行进一步调试。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:  

    感谢您的意见! 我给它一个2.5V 的基准电压、问题解决了、现在我正在测量我所期望的值!

    感谢 aggain!
    佩德罗