This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7324:LMH7324

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH7322, LMH7324, TLV1872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471263/lmh7324-lmh7324

器件型号:LMH7324
主题中讨论的其他器件:LMH7322、、 TLV1872

工具与软件:

您能否建议使用与 Renesas ISL55141等效的比较器?

比较器类型 LMH7324或 LMH7322或 等效器件可以替代此功能。
e2e.ti.com/.../REN_5F00_isl55141_2D00_42_2D00_43_5F00_DST_5F00_20060615.pdf
请参阅随附的数据表

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Druilhe、

    预期的电源电压和信号电压是多少? 它们是否需要9ns 的速度? 他们需要多大的输出摆幅?

    从本质上讲、Renesas 是一个具有独立输出电源的窗口比较器。

    了解具有独立输出电源(VOH 和 VOL 等效产品)的 TLV1872 (65ns、40V、双通道)。 尽管速度不够快、但它们可以获得类似的功能。