This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:INA226AQDGSRQ1的结至外壳(底部)热阻和外壳温度(°C)最大值申请

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471913/ina226-q1-requisition-for-junction-to-case-bottom-thermal-resistance-and-case-temp-c-max-of-ina226aqdgsrq1

器件型号:INA226-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 INA226AQDGSRQ1的结至外壳(底部)热阻和外壳温度(°C)最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shibijith、

    遗憾的是、结至外壳(底部)热阻的数据表显示为"N/A":

    至于温度、以下规格中的一项可能就是您要寻找的规格:

    或:

    此致、

    Mitch