This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200提供的扫描因同一电路板上的器件而异

Guru**** 2509415 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1470516/amc1200-amc1200-is-giving-a-sweep-which-is-different-for-device-to-device-on-the-same-board

器件型号:AMC1200

工具与软件:

大家好、

我将使用 AMC1200隔离式放大器在我的 ADC 输入上实现通道间隔离。

我的设计中的这些放大器用于测量电流和电压(当然、与用于电压和负载的分压器电路搭配、其中电流 CT 用于测量)

随附的原理图展示了我用于这些测量的电路。

放大器的输出也将要来、而且相对于我提供的输入、我能够获得输出的相对变化。

但我注意到、如数据表中所述、放大的输出位于1.28V 的扫描电压上、而同一电路板上的器件与器件之间的扫描电压不同(当在相对于非隔离接地的单通道上测量时)。

有人能告诉我发生这种情况的原因吗? 以及我如何消除该误差

提前感谢、

Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    我建议根据每个通道进行失调电压校准以补偿这种误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    这是我现在计划的,它对我来说很好。

    但我想知道发生这种情况的原因可能是什么。 而且将来是否有办法消除这种情况。

    此致、

    Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    由于制造容差导致栅极不匹配、运算放大器电路本身会产生一些失调电压。