This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:RL 短路时的比较器行为

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471653/tlv3401-comparator-behavior-when-rl-is-shorted

器件型号:TLV3401

工具与软件:

我目前使用的是 TLV3401 比较器、我遇到了一个我想讨论的有趣情况。 在我的电路(附加的图像)中、输出级包括 a  (RL) 标记为黄色。

我的问题是:  如果 RL 短路会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过10 mA 的绝对最大额定值。 但通过查看图4、即使在输出短路时也不大可能达到这个水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anagha、欢迎来到 TI e2e 论坛  

    输出 始终与+V 相同、如果输出尝试变为低电平、比较器会更热。