This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:负载共享

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472635/ina213-load-sharing

器件型号:INA213
Thread 中讨论的其他器件: UCC29002

工具与软件:

客户想知道 INA213是否能够通过两个独立的50W 电源实现交流/直流100W 总输出负载共享。

RD 已考虑实现 UCC29002、但看起来布局空间受到 MD 系统的限制。 INA213能够这么做吗? 任何参考 使用它进行设计? 谢谢。   

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我不知道它的参考设计。 INA213是一款电流传感器。 显然、为了实现功率共享、还需要其他信息/器件。

    如果客户可以分享方框图、我很乐意审查可行性。

    此致

    Guang